This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIe 至 PCI 桥接放大器;访问配置寄存器

Guru**** 2925760 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, TMS320C6415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227340/xio2001-pcie-to-pci-bridging-accessing-configuration-registers

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件: TMS320C6415

我对 PCI 和 PCIe 相对比较陌生。  我的任务是重新设计一个独立 PWB 设计、该设计使用 PowerPC 通过 PowerPC 的 PCI 接口配置三(3)个 TI DSP (TMS320C6415)。  在新设计中、PowerPC 将被 AMD MPSoC 器件取代、该器件不支持 PCI。  它确实支持 PCIe、因此我希望将 XIO2001用作 PCIe 转 PCI 桥接器来配置三个 TI DSP (保留在新设计中)。

问题1 -这是使用 XIO2001将 MPSTC 连接到 DSP 的合理方法吗?

问题2 - 除了使用串行 EEPROM 之外、是否可以访问 XIO2001内部寄存器?  这是否可以由 MPSoC 通过 PCIe 接口来实现?

注意: 我一直将 XIO2001数据表(SCPS212J - 2009年5月- 2021年修订日)和 XIO2001评估模块用户指南(scpu031b - 2009年2月- 2014年6月修订)用作参考文档。

提前感谢您、

Bob C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    1. 这对我来说似乎是一种合理的方法。
    2. 是的、主机可以改写 XIO2001寄存器设置或读取它们。 请注意、此处的引脚 GPIO4表示 EEPROM 启用或禁用。  通常、系统 BIOS 会初始化与串行 EEPROM 功能关联的配置寄存器。  XIO2001实施指南 也许也会为您提供一些更加深入的了解。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息、这绝对是我需要的信息。