This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:3.3V MCU

Guru**** 2929690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, SN74AHC1G125, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227508/sn65hvd1040-3-3v-mcu

器件型号:SN65HVD1040
主题中讨论的其他器件:TCAN334SN74AHC1G125TMS320F28377D

RXD/TXD 引脚是否像 F28377一样支持来自 MCU 的3.3V 电平?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXD 输入可接受3.3V 信号。

    RXD 引脚输出5V;TMS320F28377D 不能与此一起工作。 您可以插入具有可过压输入端的缓冲器(例如 SN74AHC1G125)或使用3.3V CAN 收发器(例如 TCAN334)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    克莱门斯是正确的,请告诉我们您可能有任何后续问题。

    此致、

    Eric Hackett