This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:IO-Link 主从设备通信

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226949/tiol1113-io-link-master-slave-communication

器件型号:TIOL1113

我当前正在 为 具有连接传感器的器件(从器件)编程接口 、使其为通过 IO-Link 与主器件通信做好准备。

在我的场景中、我使用  TIOL1113收发器在微控制器和 IO-Link 主站之间进行数据通信。

到目前为止、我能够生成唤醒请求/向从机发送唤醒请求、以便初始化这两个器件之间的通信。

我通过 UART 接口收到这个信号、但我不知道如何解读这个信号、也不知道如何对此做出应答。  

因此、我的问题是、您能否告诉我这些 IO-Link 消息是如何构建的(逐位构建)、或者是否有文档详细介绍了消息通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    IO-Link 标准是一种开源标准、可免费下载、同时提供许多其他文档和资源。  您可 在此处找到这些资源

    有些公司还提供 IO-Link 固件堆栈、可供您下载并获得许可、从而为您节省大量开发时间。  常用的一个示例是 TI 的许多参考设计都来自 TE Concept、因此您可能也希望了解该选项。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    更具体地说、您需要的所有信息都在 IO-Link 接口和系统规范 V.1.3 文档中提供。  附录 A 包含 M 序列的一般结构和编码。  本文档包含所有其他信息、例如为了符合协议而需要遵循的时序图和状态图。

    此致、

    Jonathan