This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:如果 TDP0604有时钟恢复电路?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226880/tdp0604-if-tdp0604-has-clock-revoery-circuit-on-it

器件型号:TDP0604
主题中讨论的其他器件: SN65DP159

大家好、  

 

请告知我下面的问题。

 

问题:

如果 TDP0604有一个时钟恢复电路、当它在受限模式下与 HDMI2.0用例一同使用时?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    TDP0604是一款 转接驱动器。 因此、它通过均衡来执行信号调节、从而为因符号间干扰等确定性抖动而导致的输入通道损耗提供补偿。

    然而、SN65DP159是 HDMI 2.0重定时器。 因此、该器件是一款混合信号器件、其中包含均衡功能和时钟数据恢复(CDR)功能、可补偿确定性抖动和随机抖动、进而向下游发送干净的信号。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach-san,

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!