This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:CLK 通道的 EQ 增益调整

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227310/tdp0604-eq-gain-adjustment-for-clk-lane

器件型号:TDP0604

您好!

我有一个 TDP0604、采用 DP tp DP 线性转接驱动器配置、通过 I2C 设置。 我正在尝试通过 I2C 寄存器针对电路板上的损耗调整 EQ 设置。 寄存器组在通道 D0-D2上具有用于 EQ 设置的显式0-15位。 哪些寄存器会影响 CLK 通道的 EQ 设置并可对其进行设置?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用寄存器0x13对时钟通道 EQ 进行编程。 寄存器0x13的位映射与数据通道的位映射相同。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    此修复程序尚未验证、但这应该可以解决我的问题。 TDP06041数据表中未显示寄存器0x13、因此错过了-请考虑在某个时候更新此值。 非常感谢。