This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:R 输出问题

Guru**** 2927480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221609/sn65hvd75-r-output-issue

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72

您好、TI 专家、

  在我们使用 SN65HVD72进行简单的点对点 RS485通信中、我们在 R 引脚上遇到的问题与此处报告的相同((+) SN65HVD75:SN65HVD75:输出问题-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛)

我们看到该主题已关闭/移动到通过邮件进行直接沟通。

您能否提供问题的最终解决方案?

仅供您参考:我们的原理图非常接近于票据中的方案、 连接是点对点的、我们以115200bps N81运行、  

在我们的例子中、R 引脚会下降400ns (见图片)

非常感谢

Federico.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我对3年前关闭的线程没有最终解决方案、因为它不在线。  

    如果原理图不同、共享将非常有帮助、因为微小的更改会对信号产生很大的影响-另外、如果您可以详细说明您正在尝试实现的目标、因为另一篇文章中的原理图使用的是一个实现方案 可能不是推进您的应用的最佳方法。 此外、我还要说-如果它与上一个应用类似-问题不在于该器件、它的使用方式-也就是说、示波器快照显示接收器对总线上的噪声做出反应-这意味着接收器处于活动状态 在此期间、将拾取类似的信号、因为器件具有相对较低的阈值。  

    请 告诉我。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

      感谢您的快速回复。

    在我们的例子中、原理图具有双 LCL 滤波器。 我们进行了测试、但没有更改、ROUT 上的101序列仍然存在。  

    我们注意到(在我们进行研发的数量有限的情况下)、组件具有不同的标记代码时会出现问题。

      问题组件:HVD72 - 12M - A8VX G4

      无故障部件:HVD72 - 09K - C9J6 G4

    我们更换了部件、发现问题出在部件上。

    如果这些信息对您有帮助、请告诉我。

    谢谢

    Federico.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    您能否确认 诸如 SN65HVD72D 或 SN65HVD72DGKR 之类的 OPN (器件型号+表示封装的额外字符)-我只是想在内部再次进行检查。 似乎这些产品可能是假冒器件(生产日期代码损坏)-但我想再次进行检查、以确保我的内部系统中没有缺少某些器件。

    请告诉我。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     很抱歉耽误了时间,但我是出差的 是的、我们确认您在图片中看到的器件型号。

    此致

    Federico.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    是的-因此这些很可能是假冒器件-请参阅此处的信息以执行后续步骤: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

      对此、我感到非常吃惊。 不管怎样,我已经把所有的信息传递给我们的质量部门,他们将采取领导下一个行动。

    感谢您的支持!!

    Federico.