This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:原理图审阅- SN65DSI83ZXH

Guru**** 2988850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226007/sn65dsi83-schematic-review-sn65dsi83zxh

器件型号:SN65DSI83

尊敬的团队:

我正在 我的一个项目中使用 SN65DSI83ZXH。 下面是原理图。 如果您不介意、可以查看一下

此致

Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您正在使用的应用是什么?

    我建议更改 ADDR 上拉、以便匹配 SDA/SCL 线路上的 PU 电阻器。

    请确保使能信号时序能够满足数据表中的 t_en 要求。 请参阅数据表中的第7.4.1节。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    用于在我们的电动自行车(仪表组)中进行展示

    我更改了电阻器、请参阅下图。

    我使用100K .Hope 将 REFCLK 接地、这很好。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari,

    如果需要使能引脚、这是进行调优的良好起点。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我使用100K 将 REFCLK 接地、这一点很好。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari,

    看一下硬件实现指南、这是正确的。 硬件实现指南以4.7K 欧姆为例。 如果不使用、只需要将一个下拉电阻器连接到 GND。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    谢谢你。

    此致

    Hari.