This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:关于 MIPI's 输出数据晚于 DS90UB960。

Guru**** 2547200 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225420/ds90ub960-q1-about-mipi-s-output-data-late-of-ds90ub960

器件型号:DS90UB960-Q1

Q1)在下面的方框图中、我们是否可以在 DS90UB960上设置 MIPI 输出的594Mbps/通道?

 

Q2)如果我们无法将该(1)设置为1、  DS90UB960的"一个通道上一个通道"有多少数据速率?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sugi:

    960 CSI-2发送器可针对 每个端口的每个数据通道配置为400Mbps、800Mbps、1.2Gbps 或1.6Gbps。 要转发的输入带宽之和必须小于输出带宽、因此您需要选择满足此要求的速度。 您能否提供有关系统的以下信息 、以便我能够准确确定您需要的车道速率?

    • 图像传感器参数:
      • 水平有效像素
      • 垂直线总数  
      • 帧速率(Hz)
      • 位数
    • 时钟类型(连续或非连续时钟)
    • 转发模式(尽力循环、基本同步等)  

    此致、

    Cindy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    感谢您的答复。

    我回答您的问题。

     注:我回答有关一台摄像机的问题。 如您所知、有4个图像传感器。

    (应答)
     图像传感器参数:
      水平有效像素;2472像素
      垂直线总数;2064行
      帧速率(Hz);15fps
      每像素位数;12位
     时钟类型(连续或非连续时钟);连续
     转发模式(尽力循环、基本同步等)
    ;我认为可能是"etc"。
            我想将 DS90UB960-Q1用作唯一的多路复用器。 我在  DS90UB960-Q1上选择了1个具有1个输出的图像传感器。

            我希望 MIPI 信号通过时的数据速率与 DS90UB960-Q1上的数据速率相同。

           因此、我预计 DS90UB960-Q1的输出为594Mbps/通道。

       

     您能回答以下问题吗?

     q1)我们展示了方框图、我们可以在 DS90UB960上设置 MIPI 输出的594Mbps/通道吗?

     Q2)如果我们无法将这一个(Q1)设置为1、DS90UB960的"一个通道"有多少数据速率?

     Q3)是否可以将 DS90UB960-Q1仅用作多路复用器?

    此致、
    杉修一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

     q1)我们展示了方框图,我们可以在 DS90UB960上设置594Mbps/通道 MIPI 输出吗?

    您只能将 CSI-2发送器的速度设置为特定速率、因此无法实现594Mbps (请参阅960数据表中的第7.4.19节)。

     Q2)如果我们无法设置(Q1)中的一个,多少数据速率是 DS90UB960的"一个通道"?

    根据4个图像传感器的参数、 包括 CSI-2开销在内的总输入带宽约为3.67Gbps。 数据表中的第7.4.20节提供了计算该值的公式。  

    如果您使用 2个 CSI-2端口、每个端口4个通道、则需要每个通道的 CSI-2通道速度至少为800Mbps、以满足带宽要求(假设所有端口都已转发)。 您只需要确保输入带宽总和小于输出带宽。  

     q3)我可以将 DS90UB960-Q1用作唯一的多路复用器吗?

    如果我正确理解了您的图、您需要选择要在 CSI 端口0上输出的 RX 端口0或1、并选择要在 CSI 端口1上输出的 RX 端口2或3? 这应该通过配置寄存器0x20 FWD_CTL1来实现。 在此寄存器中、您可以禁用转发任何 RX 端口、还可以将不同的 RX 端口映射到 CSI 端口0或 CSI 端口1。

    默认情况下、转发方法是尽力循环、其中 CSI-2数据包没有特殊顺序(有关转发方法的更多信息、请参阅第7.4.25节)。

    此致、

    Cindy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

     感谢您的回答。

    Cyndy 说:
    a1)您只能将 CSI-2发送器速度设置为特定速率、因此无法实现594Mbps (请参阅960数据表中的第7.4.19节)。

    Sugi 回答:
    我理解你的解释。

    Cyndy 说:
    a2)根据4个图像传感器的参数、包括 CSI-2开销在内的总输入带宽约为3.67Gbps
    ——跳过了——
    只需要确保输入带宽总和小于输出带宽。


    Sugi 回答:
    我理解你的解释。 因此、我将为 TX 设置设置800Gbps/通道。


    Cyndy 说:
    a3)如果我正确理解了您的图、您需要选择要在 CSI 端口0上输出的 RX 端口0或1、并选择要在 CSI 端口1上输出的 RX 端口2或3?


    Sugi 回答:
    我做了更多的数字。 请参阅下图。
    在本例中、我要选择要在 TX 端口0上输出的 RX 端口0或1、并选择要在 TX 端口1上输出的 RX 端口2或3。
    我的英语不好,你理解我的解释吗?

    我们 还有其他问题。

    Q4) 我们的问题是关于串行器输入和解串器输出的 CIS 信号之间的关系。

     Q4-1)
    上图对此进行了说明。 CIS 侧的"A0、A1、A2"顺序与 DS90UB960 TX 输出的"A0、A1、A2"顺序之间的关系是否正确?

     Q4-2)
    此外、它是否也纠正了"C0、C1、C2"或"错误"?

    Q5)它是关于串行器输入的 CIS 信号上的"长数据    包周期"与解串器 TX 输出上的"长数据包周期"之间的关系。

     Q5-1)请参见下图。
     如果我们应用 上面的方框图和设置寄存器、我们能得到以下时序图吗?

     Q5-2) 是否低于说明正确或不正确?  

    在本例中、我的理解如下。 "C 期间"短于"A 期间"。 但"B 周期"和"A 周期"是相同的。 因为我们认为 LPS 周期吸收了两个数据速率之间的差异。  实际上、我们需要这个时间。

    Q6)内存大小。
    DS90UB960配备了多少内存?
     例如:约1行大小或约1火焰大小。

    此致、

    杉修一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    我做了一个错误的数字最后一个帖子。 我很抱歉。

     请更改  图形。 我在时间图上错误地放置了一个信号名称。 它是 DS90UB960 TX 的输出信号。  

     此致、

    杉修一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    这是在上图中解释的。 CIS 侧的 A0、A1、A2阶和 DS90UB960 TX 输出的 A0、A1、A2阶之间的关系是否正确?

    是的、在单个输入端口上接收的数据包将按接收顺序进行转发。 因此、如果您只有一个启用的 RX 端口可在 CSI-2输出端转发、则将 按接收顺序转发数据包。 可以在寄存器0x20中配置 RX 端口映射和启用/禁用。

    以及,它是否还对"C0、C1、C2"进行了更正或更正?

    是的、与上述答案相同。

     如果我们应用 上述方框图并设置寄存器,我们能得到以下时序图吗?

    您的解释是正确的。 解串器将等待一条完整视频线路变为可用状态、然后以固定速率发送数据。 由于 CSI-2 TX 输出速度更快、因此它将填充 LPS 状态下的剩余时间以保持相同的帧速率。 如需了解更多相关信息、请观看本培训视频: https://www.ti.com/video/6247583604001?keyMatch=

    DS90UB960上配备了多少内存?

    每个 RX 端口的总行缓冲存储器大小为16KB 块(参见数据表中的第7.4.22节)。

    此致、

    Cindy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

     感谢您的大力支持。 那么、我的问题被 Cindy 的人解决了。 如果有问题、我们将再次向您询问 FPD-LINK。

    谢谢你。

    此致、


    杉修一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    没问题。 我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、可以随时开始新主题。  

    此致、

    Cindy.