This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:原理图审核

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223779/tusb4020bi-schematic-review

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TPS2553

大家好、

您能帮助查看随附的原理图吗?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_USB_5F00_HUB_5F00_0506.pdf

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下评论。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_USB_5F00_HUB_5F00_0506_2D00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian,ñ a

    感谢您的评论,您的评论:
    1.请勿使用 PD SMBSZ。
    [5/11 CLS]我们要将 TUSB4020BI 设置为从、并通过 I2C 对其进行 CPU 配置。 如果将 SMBSZ 设置为低电平、根据数据表、SMBDAT 和 SMBCLK 将更频繁地处于 SMBus 从器件上、我们可以使用 CPU I2C 主机来配置它吗?

    2.这里缺少 Vbus 开关。
    [5/11 CLS]我们仅使用它将一条 USB 总线扩展到两条、并使用 TPS2553作为 Vbus 电流限制、将状态报告给 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是否要更改任何配置? 默认设置应该可以正常工作。

    2:如果你有5V 的下载端口设备,它是可以的。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大脑,

    如果默认配置可以正常工作、工程师可能不会更改。 它们仅保留 I2C 总线、因此 它们仍然需要将 SMBUSz 设置为低电平、对吧?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只保留 I2C、SMBUSz 应处于高电平或悬空。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大脑,

    请注意、客户希望使用默认配置、并保留主机通过 I2C/SMBus 而不是使用 EEPROM 来配置器件的能力。 如果选择了 SMBus 模式、是否支持 I2C? 请说明。

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SMBus 信号较低,则每次开机后都需要配置集线器,否则 集线器将挂起,等待配置。

    此致

    布赖恩