This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:第3代的均衡升压

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226913/ds320pr810-eq-boost-at-gen3

器件型号:DS320PR810

大家好、

对于下面的 EQ 选择、 是否有一个列表显示 DS320PR810第3代速度下的等效 EQ 增强(dB)?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们没有发布第3代的升压设置。

    客户可以为不同的 EQ 索引获取 Gen5 S4P 文件。 这也显示了第3代的升压情况。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我在周围挖了一小片,找到了一些 近似值 CTLE 在 DS320PR810的每个 EQ 指数处升压。 我在下表中突出显示了它们。 请注意、每个 EQ 下列出的值以 dB 为单位。

    频率(GHz) EQ = 0 EQ = 1. EQ = 2 EQ = 3 EQ = 4 EQ = 5 EQ = 6 EQ = 7 EQ = 8 EQ = 9 EQ = 10 EQ = 11 EQ = 12 EQ = 13 EQ = 14 EQ = 15 EQ = 16 EQ = 17 EQ = 18 EQ = 19
    4. 1.0 1.6. 2.3. 3.3. 5.0 3.3. 3.7. 4.0 4.5. 4.9. 5.5. 5.8. 6.4. 7.1. 7.2. 7.6. 8.0 8.5. 8.9. 9.3.

    正如 Nasser 提到的、您可以在第3代使用 S4P 文件以设置不同的 EQ 指数(尤其是在仿真中)。

    此致!
    大卫