This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:我们是否可以仅使用2个 GPIO 引脚作为外部输入?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227272/tca6408a-q1-can-we-use-only-2-gpio-pin-as-external-input

器件型号:TCA6408A-Q1

大家好、  

我  通过在 P0和 P1引脚上使用开关、仅将 TCA6408A-Q1器件用于高电平和低电平检测。 我已经用3.3V 将其上拉、并添加了用于感测高电平和低电平的通断开关(为了更清楚地说明、我附上了我设计的电路)。 我有一些疑问、能否仅使用2个 GPIO (P0和 P1)引脚感测高电平和低电平? 如果是、则没问题。 如果未处于此状态、则可使用哪2个 GPIO 引脚来感测开关的高电平和低电平逻辑。 由于我不想使用所有6个 GPIO 引脚(P2、P3、P4、P5、P6和 P7)中的其余引脚、因此我也将其上拉。

如果遇到相同的问题、您能帮助我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有8个引脚都是相同的;使用哪一个都无关紧要。 电路正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra:

    您所使用的配置将如 Clemens 所述正常工作。 至于原理图、未使用的端口应通过您完成此操作的上拉电阻器连接到 VCC。 我还进一步确认器件地址为0x21h 并且 SDA/ SCL 线上有上拉电阻器。  

    此致、

    插孔