This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:用作缓冲器(Vref1=Vref2)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306-Q1, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227256/tca39306-q1-use-as-a-buffer-vref1-vref2

器件型号:TCA39306-Q1
主题: TCA9517-Q1中讨论的其他器件

大家好、

我的客户正在寻找 I2C 缓冲器、以扩展 I2C 信号的范围并使其通过一条线从一个电路板传输到另一个电路板。

我发现 TCA39306-Q1可能是潜在的候选器件、但我不清楚 Vref1是否可以与 Vref2相同。 您能解释一下吗?

如果对于此类应用、您会推荐其他器件、另请分享。

此致!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我发现 tca9517-Q1可能是用于此用例的正确器件、如果有其他器件您会推荐、请分享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    没错-对于此用例、TCA9517-Q1将成为理想的器件、它支持汽车等级以及 VCCA 等于 VCCB 的运行。  

    此致、

    插孔