This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:10BASE-te 测试模式输出

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226885/dp83848i-10base-te-test-pattern-output

器件型号:DP83848I

大家好、

我想知道如何设置连续的"0"数据输出。

必须设置哪些寄存器?

我在数据表的 CDCTRL1寄存器位0:1 ='11'中找到了连续"1"数据输出设置。

此致、

Kenji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    我想问一下、您为什么要寻找"0"数据输出?

    合规性测试应自动检测模式。 如果您正在进行合规性测试、请确保将 PHY 设置为强制的10Mbps 模式

    --

    此致、

    林希尔曼