This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:音频传输场景中使用的 DP83848I 符合 AES67标准

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226377/dp83848i-can-dp83848i-used-in-the-audio-transmission-scenario-with-aes67-standard

器件型号:DP83848I

你(们)好

我的客户 CVT 想在他们的商业显示项目中使用我们的 PHY 器件 DP83848I。  该器件用于支持符合 AES67标准的麦克风信号传输。

为了确保音频质量、PHY CLK_OUT 引脚必须与接收信号具有相同的频率和相位、这意味着 PHY CLK_OUT 应从接收信号中恢复、而不仅仅是从晶体振荡器副本中恢复。

 DP83848I 是否支持此功能? 或者、我们也可以向客户推广可以履行其功能的其他器件。

谢谢!

5月15日

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我在 DP83848中没有看到生成恢复时钟的选项。 我们建议客户使用 DP83826 (我们最新的100Mbps PHY)、它可以选择在 GPIO 上生成恢复时钟。

    --

    此致、

    希尔曼