This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:睡眠模式电源管理模块

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, LM3880, TPS22993

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227094/dp83tg720s-q1-power-management-module-for-sleep-mode

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3880TPS22993

大家好、

您是否可以推荐一个 允许用户进入/退出 Phy 以太网 DP83TG720S-Q1的睡眠模式功能的电源管理模块?  

您是否能够确认序列发生器(LM3880)和负载开关(TPS22993)的组合可以正常工作? 如果不是、您可以推荐其他器件吗? 尽可能使用单个 IC 解决方案?

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    简而言之、DP83TG720S 不支持基于标准的睡眠进入和退出、 它是一个定制解决方案、只能在720-720之间使用。

    但是,如果客户想要进一步评估,他们可以按照数据表中的图7-12的实现。 任何具有使能信号和所需电流输出额定值的 PMIC 都应该可以正常工作。

    --

    此致、

    希尔曼