This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:您能再看一下原理图设计并提出一些建议吗?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227023/tcan4550-q1-could-you-please-review-the-schematic-design-and-make-some-suggestions

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您能回顾一下原理图设计并提出一些建议吗?

e2e.ti.com/.../TCAN4550.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    我已经审阅了原理图并发表了以下评论:

    • VCCOUT 需要一个10uF 电容器来保持内部5V LDO 稳定。  目前只有1uF 和0.1uF
    • 复位(RST)引脚高电平有效、因此在正常工作期间需要保持低电平。  目前您安装了一个4.7K 上拉电阻器、而将4.7K 下拉电阻器设置为无任何东西。  在此配置中、MCU 需要始终将 RST 引脚驱动为低电平、以防止 TCAN4550复位。  通常、我们建议使用下拉电阻器使 TCAN4550保持正常运行、这允许 MCU 仅在需要发出器件复位命令时将 RST 引脚脉冲为高电平。  我建议安装 R626并将 R617设置为"No stuff (无内容)"。
    • WAKE 引脚似乎未被使用。  如果应用中不需要此引脚、则可以直接将其连接到 GND 或 VSUP 以减少额外的元件。  但是、将电阻器和电容器保持在如图所示的原理图中是没有问题的。
    • 似乎未使用禁止(INH)引脚。  这很好。  但是、如果使用它、通常在该引脚上放置一个下拉电阻器、因为它在激活时被驱动为高电平至 VSUP 电压、但在未激活时会变为高阻态。  下拉电阻器可确保 INH 电压被拉低、并消耗可保持高电压的寄生电容的电荷。  但如果不使用、则无需更改。
    • 晶体振荡器电路看起来一般正常、并且具有正常运行所需的元件(电阻器和电容器)。  但是、可能需要优化这些元件的值以确保稳定运行 。 有关此主题的其他信息、请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册。

    此致、

    Jonathan