This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:ISUP 的最大值是什么?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226870/tcan4550-q1-what-is-the-abmax-of-isup

器件型号:TCAN4550-Q1

TCAN4550-Q1的 ISUP 最大值是多少?

在数据表中、显示 显性存在总线故障时 USPU mac 为180mA、但我想 abmax 高于此值、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jomori-San、

    我们没有输入电流的绝对最大值规格、而只是指定了输出电流的绝对最大值。  总线故障条件下显性器件的180mA 最大电流是所有器件以及制造过程、电压和温度条件下消耗的最大电流、而 VCCOUT 无额外负载。  如果您要使用 VCCOUT 为外部电路供电、则需要将 VCCOUT 电流与总线故障最大电流相加、从而获得总电源电流。

    此致、

    Jonathan