This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:接口

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012, TPD6E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226293/tpd4s012-interface

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他器件: TPD6E001

大家好


我很好奇:TPD4S012和 TPD6E001的区别

1. TPD9E001                                       2. TPDS4012.

图片上方的第一个是 TPD9E001、第二个是 TPDS4012

TPD4S012具有用于 VBUS 的齐纳二极管。

但 TPD6E001没有用于 VBUS 的齐纳二极管。

为什么 TPD6E001不使用齐纳二极管、 TPD4S012使用齐纳二极管?  

是否可以使用此部件替换?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 TPD4S012有额外的二极管、但 TPD6E001没有额外的二极管。 使用额外的二极管有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyoung:

    尽管简化后的示意图略有不同、但这些器件具有相同的功能、主要区别在于 Vcc 引脚的工作电压。  

    TPD6E001的 Vcc 引脚可承受7V 的电压。  

    TPD4S012的 Vcc 引脚可承受20V 的电压。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    谢谢。 您的意思是2个 TVS 二极管工作不同的电压、因此电压较高的二极管具有额外的齐纳二极管。

    因为 TPD4S012电源电压稳定。 对吗?