This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:IMX477传感器 Pi3B+

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226303/ds90ub954-q1evm-imx477-sensor-pi3b

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP.

您好!

我正在尝试使用954和953 EVM、对带有 Pi 3B+和 HQ 摄像头的 FPD 进行原型设计。

我已经调整了 EVM 上的跳线、并创建了抖动板来中断 CSI2信号、我认为这是令人满意的。

当摄像头直接连接时 ISP 观察:我观察到450MHz 的时钟和最大100kHz 的 I2C 时钟

以下是寄存器转储、您不妨回顾一下并通常提供建议取得一些进展的步骤建议?

好的。

——

寄存器显示- ALP Nano 1 - DS90UB954、连接器1

寄存器数据名称
0x0000 0x60 I2C 器件 ID
0x0001 0x00复位
0x0002 0x1E 通用配置
0x0003 0x20修订版本/掩码 ID
0x0004 0xDF DEVICE_STS
0x0005 0x01 PAR_ERR_THOLD_HI
0x0006 0x00 PAR_ERR_THOLD_LO
0x0007 0xFE BCC 看门狗控制
0x0008 0x1C I2C 控制1
0x0009 0x10 I2C 控制2
0x000A 0x7A SCL 高电平时间
0x000B 0x7A SCL 低电平时间
0x000C 0x81 RX_PORT_CTL
0x000D 0xB9 IO_CTL
0x000E 0x08 GPIO_PIN_STS
0x000F 0x7F GPIO_INPUT_CTL
0x0010 0x00 GPIO0_PIN_CTL
0x0011 0x00 GPIO1_PIN_CTL
0x0012 0x00 GPIO2_PIN_CTL
0x0013 0x00 GPIO3_PIN_CTL
0x0014 0x00 GPIO4_PIN_CTL
0x0015 0x00 GPIO5_PIN_CTL
0x0016 0x00 GPIO6_PIN_CTL
0x0017 0x00保留
0x0018 0x00 FS_CTL
0x0019 0x00 FS_HIGH_TIME_1
0x001A 0x00 FS_HIGH_TIME_0
0x001B 0x00 FS_LOW_TIME_1
0x001C 0x00 FS_LOW_TIME_0
0x001D 0x00 MAX_FRM_HI
0x001E 0x04 MAX_FRM_LO
0x001F 0x02 CSI_PLL_CTL
0x0020 0x30 FWD_CTL1
0x0021 0x01 FWD_CTL2
0x0022 0x00 FWD_STS
0x0023 0x00 INTERRUPT_CTL
0x0024 0x00 INTERRUPT_STS
0x0025 0x00 TS_CONFIG
0x0026 0x00 TS_CONTROL
0x0027 0x00 TS_LINE_HI
0x0028 0x00 TS_LINE_LO
0x0029 0x00 TS_STATUS
0x002A 0x00 TIMESTAMP_P0_HI
0x002B 0x00 TIMESTAMP_P0_LO
0x002C 0x00 TIMESTAMP_P1_HI
0x002D 0x00 TIMESTAMP_P1_LO
0x002E 0x00保留
0x002F 0x00保留
0x0030 0x00保留
0x0031 0x00保留
0x0032 0x00保留
0x0033 0x22 CSI_CTL
0x0034 0x40 CSI_CTL2
0x0035 0x00 CSI_STS
0x0036 0x00 CSI_TX_ICR
0x0037 0x00 CSI_TX_ISR
0x0038 0x00 CSI_TEST_CTL
0x0039 0x00 CSI_TEST_PATT_HI
0x003A 0x00 CSI_TEST_PATT_LO
0x003B 0x01保留
0x003C 0x14保留
0x003D 0x6F 保留
0x003E 0x00保留
0x003F 0x40保留
0x0040 0x00保留
0x0041 0xA7保留
0x0042 0x71 AEQ_CTL1
0x0043 0x01 AEQ_ERR_THOLD
0x0044 0x00保留
0x0045 0x00保留
0x0046 0x00保留
0x0047 0x00保留
0x0048 0x00保留
0x0049 0x00保留
0x004A 0x00 FPD3_CAP
0x004B 0x12 RAW_EMBED_DTYPE
0x004C 0x01 FPD3_PORT_SEL
0x004D 0x03 RX_PORT_STS1
0x004E 0x04 RX_PORT_STS2
0x004F 0x64 RX_FREQ_HIGH
0x0050 0x00 RX_FREQ_LOW
0x0051 0x00 SENSOR_STS_0
0x0052 0x00 SENSOR_STS_1
0x0053 0x03 SENSOR_STS_2
0x0054 0x03 SENSOR_STS_3
0x0055 0x00 RX_PAR_ERR_HI
0x0056 0x00 RX_PAR_ERR_LO
0x0057 0x00 BIST_ERR_COUNT
0x0058 0xFE BCC_CONFIG
0x0059 0x00 DATAPATH_CTL1
0x005A 0x00保留
0x005B 0x30 SER_ID
0x005C 0x18 SER_ALIAS_ID
0x005D 0x1A TargetID[0]
0x005E 0x18 TargetID[1]
0x005F 0x00 TargetID[2]
0x0060 0x00 TargetID[3]
0x0061 0x00 TargetID[4]
0x0062 0x00 TargetID[5]
0x0063 0x00 TargetID[6]
0x0064 0x00 TargetID[7]
0x0065 0x1A targetAlias [0]
0x0066 0x18 targetAlias [1]
0x0067 0x00 targetAlias [2]
0x0068 0x00 targetAlias [3]
0x0069 0x00 targetAlias [4]
0x006A 0x00 targetAlias [5]
0x006B 0x00 targetAlias [6]
0x006C 0x00 targetAlias [7]
0x006D 0x7C PORT_CONFIG
0x006E 0x88 BC_GPIO_CTL0
0x006F 0x88 BC_GPIO_CTL1
0x0070 0x2B RAW10_ID
0x0071 0x2C RAW12_ID
0x0072 0xE4 CSI_VC_MAP
0x0073 0x00 LINE_COUNT_HI
0x0074 0x00 LINE_COUNT_LO
0x0075 0x00 LINE_LEN_1
0x0076 0x00 LINE_LEN_0
0x0077 0xC5 FREQ_DET_CTL
0x0078 0x00 MAILBOX_1
0x0079 0x01 MAILBOX_2
0x007A 0x00 CSI_RX_STS
0x007B 0x00 CSI_ERR_COUNTER
0x007C 0x20 PORT_CONFIG2
0x007D 0x00 PORT_PASS_CTL
0x007E 0x00 SEN_INT_RISE_CTL
0x007F 0x00 SEN_INT_FALL_CTL
0x00A0 0x02保留
0x00A1 0x0F 保留
0x00A2 0x00保留
0x00A3 0x00保留
0x00A4 0x08保留
0x00A5 0x19 REFCLK_FREQ
0x00A7 0x00保留
0x00A8 0x00保留
0x00A9 0x00保留
0x00AA 0x00保留
0x00AB 0x00保留
0x00AC 0x00保留
0x00AD 0x00保留
0x00AE 0x00保留
0x00AF 0x00保留
0x00B0 0x02 IND_ACC_CTL
0x00B1 0x4B IND_ACC_ADDR
0x00B2 0x00 IND_ACC_DATA
0x00B3 0x08 BIST 控制
0x00B4 0x25保留
0x00B5 0x00保留
0x00B6 0x18保留
0x00B7 0x00保留
0x00B8 0x8C MODE_IDX_STS
0x00B9 0x33 LINK_ERROR_COUNT
0x00BA 0x83 FPD3_ENC_CTL
0x00BB 0x74保留
0x00BC 0x80 FV_MIN_TIME
0x00BD 0x00保留
0x00BE 0x00 GPIO_PD_CTL
0x00BF 0x00保留
0x00D0 0x00 PORT_DEBUG
0x00D2 0x94 AEQ_CTL2
0x00D3 0x02 AEQ_STATUS
0x00D4 0x60 AEDAPTIVE EQ BYPASS (0x00D4 0x60 AEDAPTIVE EQ 旁路)
0x00D5 0xF2 AEQ_MIN_MAX
0x00D6 0x00保留
0x00D7 0x00保留
0x00D8 0x00 PORT_ICR_HI
0x00D9 0x00 PORT_ICR_LO
0x00DA 0x00 PORT_ISR_HI
0x00DB 0x00 PORT_ISR_LO
0x00DC 0x00 FC_GPIO_STS
0x00DD 0x00 FC_GPIO_ICR
0x00DE 0x00 SEN_INT_RISE_STS
0x00DF 0x00 SEN_INT_FALL_STS
0x00F0 0x5F FPD3_RX_ID0
0x00F1 0x55 FPD3_RX_ID1
0x00F2 0x42 FPD3_RX_ID2
0x00F3 0x39 FPD3_RX_ID3
0x00F4 0x35 FPD3_RX_ID4
0x00F5 0x34 FPD3_RX_ID5
0x00F8 0x00 I2C_RX0_ID
0x00F9 0x00 I2C_RX1_ID
0x00FA 0x00保留
0x00FB 0x00保留

寄存器显示- ALP Nano 1 - DS90UB953、连接器1

寄存器数据名称
0x0000 0x30 I2C_DEVICE_ID
0x0001 0x00 RESET_CTL
0x0002 0x33 GENERAL_CFG
0x0003 0x48 MODE_SEL
0x0004 0x00 BC_MODE_SELECT
0x0005 0x03 PLLCLK_CTRL
0x0006 0x41 CLKOUT_CTRL0
0x0007 0x28 CLKOUT_CTRL1
0x0008 0xFE BCC_WATCHDOG
0x0009 0x1E I2C_CONTROL1
0x000A 0x10 I2C_CONTROL2
0x000B 0x7F SCL_HIGH_TIME
0x000C 0x7F SCL_LOW_TIME
0x000D 0xF0 LOCAL_GPIO_DATA
0x000E 0x0F GPIO_INPUT_CTRL
0x0010 0x00 DVP_CFG
0x0011 0x00 DVP_DT
0x0013 0x00 FORCE_BIST_ERR
0x0014 0x00 REMOTE_BIST_CTRL
0x0015 0x20 SENSOR_VGAIN
0x0017 0x3C SENSOR_CTRL0
0x0018 0x80 SENSOR_CTRL1
0x0019 0x62 SENSOR_V0_THRESH
0x001A 0x62 SENSOR_V1_THRESH
0x001B 0x62 SENSOR_T_THRESH
0x001C 0x00 ALARM_CSI_EN
0x001D 0x00 ALARM_SENSE_EN
0x001E 0x00 ALARM_BC_EN
0x0020 0x00 CSI_POL_SEL
0x0021 0x00 CSI_LP_POLARITY
0x0022 0x00 CSI_EN_HSRX
0x0023 0x00 CSI_EN_LPRX
0x0024 0x00 CSI_EN_RXTERM
0x0031 0x20 CSI_PKT_HDR_TINIT_CTRL
0x0032 0x09 BCC_CONFIG
0x0033 0x04 DATAPATH_CTL1
0x0035 0x10 REMOTE_PAR_CAP1
0x0037 0x60 DES_ID
0x0039 0x00 TARGET_ID_0
0x003A 0x00 TARGET_ID_1
0x003B 0x00 TARGET_ID_2
0x003C 0x00 TARGET_ID_3
0x003D 0x00 TARGET_ID_4
0x003E 0x00 TARGET_ID_5
0x003F 0x00 TARGET_ID_6
0x0040 0x00 TARGET_ID_7
0x0041 0x00 TARGET_ID_ALIAS_0
0x0042 0x00 TARGET_ID_ALIAS_1
0x0043 0x00 TARGET_ID_ALIAS_2
0x0044 0x00 TARGET_ID_ALIAS_3
0x0045 0x00 TARGET_ID_ALIAS_4
0x0046 0x00 TARGET_ID_ALIAS_5
0x0047 0x00 TARGET_ID_ALIAS_6
0x0048 0x00 TARGET_ID_ALIAS_7
0x0049 0x00 BC_CTRL
0x0050 0x20 REV_MASK_ID
0x0051 0xC0器件 STS
0x0052 0x45 GENERAL_STATUS
0x0053 0x00 GPIO_PIN_STS
0x0054 0x00 BIST_ERR_CNT
0x0055 0x00 CRC_ERR_CNT1
0x0056 0x00 CRC_ERR_CNT2
0x0057 0x00 SENSOR_STATUS
0x0058 0x07 SENSOR_V0
0x0059 0x07 SENSOR_V1
0x005A 0x07 SENSOR_T
0x005C 0x00 CSI_ERR_CNT
0x005D 0x00 CSI_ERR_STATUS
0x005E 0x22 CSI_ERR_DLANE01
0x005F 0x00 CSI_ERR_DLANE23
0x0060 0x02 CSI_ERR_CLK_LANE
0x0061 0x00 CSI_PKT_HDR_VC_ID
0x0062 0x00 PKT_HDR_WC_LSB
0x0063 0x00 PKT_HDR_WC_MSB
0x0064 0x00 CSI_ECC
0x00B0 0x04 IND_ACC_CTL
0x00B1 0x4A IND_ACC_ADDR
0x00B2 0x3F IND_ACC_DATA
0x00F0 0x5F FPD3_TX_ID0
0x00F1 0x55 FPD3_TX_ID1
0x00F2 0x42 FPD3_TX_ID2
0x00F3 0x39 FPD3_TX_ID3
0x00F4 0x35 FPD3_TX_ID4
0x00F5 0x33 FPD3_TX_ID5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您目前在此设置中遇到什么问题?


    此致!

    卢卡斯