This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554:丢失输出数据/配置

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554, TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223151/pca9554-losing-output-data-config

器件型号:PCA9554
主题中讨论的其他器件: TCA9554

您好!

我正在使用 PCA9554来驱动负载开关的输出使能信号。 所有 IO 始终配置为输出、并且在正常运行期间、一些应处于低电平(0V)的输出将输出0.75V-0.815V。 这将导致负载开关在不应该打开的位置打开。 在8个输出中、只有3个出现此行为。 正确驱动为低电平的输出为0.08V。 所有 IO 引脚都具有10k 外部下拉电阻器。 3V3电源轨看起来正常。 也许3个输出以某种方式被配置为输入? 让部件脱离此状态的唯一方法是对3V3电源轨进行完全下电上电。  

有什么想法可能导致这种情况?

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从输出端完全移除负载开关、因此唯一的负载是10k 电阻器、我们仍然看到输出为0.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Amy / Brian、

    默认情况下、I/O 端口在启动时配置为输入、因此需要首先将其配置为输出。 输出端测量的 IOL 是多少?  您是否能够提供原理图以便我进一步查看?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 端口配置为输出(CONFIG reg 为00、因此已确认)。  我们 尝试在仪表设置为 uA 模式的情况下将0.7V 输出信号短路、以查看会发生什么情况-其后面至少20mA、仪表只能将电压轨向下拖动到~0.5V。

    有一个100k 内部上拉电阻器、我们有一个10k 外部下拉电阻器。 我们已断开负载开关电路、因此根本没有其他负载。 它几乎像是扩展器同时驱动高侧和低侧。  

    此外、我们的输入和输出端口寄存器绝不会出现这种情况。 例如、在 MCU 复位后、输入端口寄存器为 FF、输出端口寄存器为 FB (CONFIG reg 为00)、我们期望输出寄存器应为 FF。  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    只是确认一下、当您写入器件时、器件是否已确认?

    您是否曾经能够更改故障端口的状态? 否则、器件可能会损坏。 有多少设备受到此影响、ABA 交换是否解决了此问题?

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们能够更改故障端口的状态。 它们在上电时正确输出0V。 当我们启用它们时、输出变为2.8V。 当我们禁用它们时、输出仅降至0.75V (的仍然将我们的负载开关驱动为高电平)。 3个端口会出现这种行为、同一 IC 上的2个端口具有3.2V 的使能电压和  ~0.08V 的禁用电压。   

    现在、我们已有现成的板、请在示波器上查看输出、然后尝试 ABA 交换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在电路板上安装了3个 IC、 有问题的 IC 运行温度比其他 IC 要高。 部件似乎损坏了。 与 PCA 相比、TCA 是否有任何额外的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    看起来器件实际上已在某种程度上损坏(无论是 ESD 损坏、还是在高于数据表中绝对最大特性的条件下运行)。 如果您能够在示波器或原理图上提供捕获的波形、我可以尝试调试问题的根源。  

    TCA9554是对 PCA9554的直接升级(性能相关)、修复了中断勘误表(请参阅数据表的第8.2.3.1节)、同时支持更低的 VCC 范围、但其绝对最大条件+ ESD 保护是类似的。 另请参阅此常见问题解答 以了解更多信息。  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、您能 告诉我 您的电子邮件地址以便我可以将原理图秘密发送给您吗?   

    谢谢。

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已关闭此主题、因为我将离线跟进。

    此致、

    插孔