This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226609/tcan1167evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TCAN1167EVM

你好

请您能否提供 TCAN1167EVM 的 CE/EU 符合性声明?

我在 TI 网站上找不到它。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉有这样的问题。 请给我发送一封要求提供此信息的电子邮件、我将转发此文档。 您可以通过单击我的 E2E 名称查找我的联系信息。 您还可以在此处授予我权限、我可以直接将其发送到与您的 E2E 帐户关联的电子邮件中。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    您有权直接向我发送与我的 E2E 帐户关联的电子邮件的 CE/EU 符合性声明。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经将文档发送过来了。 如果您在接收信息时遇到任何问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott