This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:用于启用合规性或第4代 PRBS 模式的寄存器序列

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225825/ds160pt801-register-sequence-to-enable-compliance-or-prbs-pattern-in-gen4

器件型号:DS160PT801

您好!

不知道能否提供一个即使链路训练尚未成功(或由于裕量而下降)也允许眼图裕量的寄存器序列?

通常我会使用合规性模式、但使用合规性 EEPROM、由于链路训练失败、我总是以第1代速度结束。

我尝试了 DS160PT801配置指南中的合规序列、结果相同。

可能 PRBS 模式可能更适合...

我将 x4接口连接到了 DS160PT801EVB、并希望扫描 CTLE、DFE 和 TX FIR 以查看最佳设置的位置。

谢谢。

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请允许我给您发送一封私人邮件以回答您的一些问题。

    此致!

    大卫