This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:RS232接口-短路保护

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226355/trsf3221e-rs232-interface---short-protection

器件型号:TRSF3221E

您好!

我正在考虑使用 TRSF3221E、但我需要对其输出进行短路保护。

 TRSF3221E 典型的短路电流为+/-35mA。

这意味着我需要添加~150欧姆的串联电阻器吗?

或者应该使用额外的保护 IC。

如果需要额外的保护 IC、您能建议我这样做吗?

其他问题、

您是否有任何可通过 RS232接口的3.3V 或5V 馈送的多路复用器或模拟开关?

谢谢!

Erez。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、RIN/DOUT 引脚不需要额外的保护。 绝对最大额定值未指定电流限制。

    您为什么认为35mA 会是个问题?

    没有无需高压双极电源即可支持 RS-232电压电平的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  TRSF3221E  电气特性、驱动器部分、写入 IOS=+/-35mA。
    我是否必须使用外部电阻器限制此电流?

    谢谢
    Erez。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该条目表明、当您将输出短路(即强制其为0V)时、通常会有35mA 的电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    此致、
    Erez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、


    克莱门斯的问题是正确的-如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森