This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:寻求 DS125BR401A 设计审查和建议

Guru**** 2505655 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226308/ds125br401a-asking-for-ds125br401a-design-review-and-suggestions

器件型号:DS125BR401A

大家好、

客户想要设计 DS125BR401A。


您能帮我们复习一下 问题并提供评论吗?

 

如果 ENSMB 设置为 SMBus 从模式、MODE_B 设置是否仍然有效?

 

感谢您的帮助!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    是的、MODE_B 仍将在 SMBus 目标(从)模式下工作。  请注意、这由寄存器映射支持、该映射具有一个覆盖位、用于确定 MODE_B 引脚是否在引脚模式之外使用。

    谢谢。

    德鲁