This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539QPWRQ1

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226386/tca9539-q1-tca9539qpwrq1

器件型号:TCA9539-Q1

您好!

我正在检查 TCA9539-Q1以在 ECU 上应用此功能。

我找不到 VCC 上的建议旁路电容、

您能告诉我计算旁路电容的该值或相关文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低 ESL/ESR (即短布线和小型封装)比实际值更重要。 通常、您会使用100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hwangsu、

    除了 Clemens 的响应外、有关布局指南的详细信息、另请参见数据表的第10.1-10.2节。 如果您有任何进一步的问题/疑虑、敬请告知!  

    此致、

    插孔