This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:OOK 和 NEIVE 485选项

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226597/thvd8010-ook-and-naive-485-option

器件型号:THVD8010

我们是否也可以使用此 IC 与普通 RS-485 IC 进行通信? 对于我们客户的另一端通信不支持 OOK 且具有正常的485通信、我们希望提供与此 IC 通信的电力线多路复用以及全新的485通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件始终输出调制(高频)信号、并使用带通滤波器仅接收此类信号。

    处理这种情况的最简单方法是添加一个真正的 RS-485收发器。