This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:或 TMUXHS221相对于 TS3USB221A/E 将真值表反相

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225168/ts3usb221-or-tmuxhs221-inverted-truth-table-relative-to-the-ts3usb221a-e

器件型号:TS3USB221

大家好!

我正在寻找一个 P2P 选项、并具有相对于 TS3USB221的反相真值表。

TMUXHS2221或 TS3USB221A/E 是否满足此要求?  

TI 是否有替代产品

谢谢你。

此致、

Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    感谢您的提问。

    我们没有包含您请求的真值表(反相的 TS3USB221真值表)的多路复用器。 您将需要在 SEL 引脚上使用逆变器。

    此致!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    感谢您的支持。

    包括该 主题 以供参考。

    这是否意味着真值表被反转?

    此致、

    Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavita,

    如果您在 SEL 引脚之前添加逆变器、TS3USB221真值表上的 S 会相反。 这可以回答您的问题吗?

    此致!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    不能对电路板进行任何更改。

    添加逆变器意味着我必须更换电路板、是否没有 P2P 兼容选项?

    此致、

    Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    TI 没有    

    Unknown 说:
    P2P 选项、该选项具有相对于 TS3USB221的反相真值表。

     

    此致!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    谢谢你。

    此致、

    Kavita.