This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:激光二极管配置连接

Guru**** 2585345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD, ONET4291VA, ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221251/onet4201ld-laser-diode-configuration-connection

器件型号:ONET4201LD
主题中讨论的其他器件: ONET4291VAONET1141L

大家好!

我们使用激光驱动器 ONET4201LD 通过光电二极管(MPD)监控驱动激光二极管(LD)- TO56机箱中的 A 型连接。 但是、这种连接不允许我们将 LD 机箱放置 在具有 GND 电位的导电外壳中。 导致 LD 底盘 和 外壳上的 VCC 与 GND 短路。

为了使 LD 外壳上的 GND 电位(连接到 LD 机箱的公共引脚2)仍然能够使用 MPD、我们应该与 ONET4201LD 一起使用哪种 LD 配置?

ONET4201LD 仍能驱动其他 LD 类型吗? 您能否在 LD 机箱、MPD 和 ONE4201LD 上画出带 GND 的推荐电路?

非常感谢

此致!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我已检查并不支持该配置- GND 连接到引脚2。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    非常感谢您为我检查这一点。 我现在能想到的唯一方法是将激光二极管机箱与系统的其余部分隔离开来。

    是否有具体原因 在激光二极管上安装 VCC 并将 ONET4201LD 驱动器用作接收器?

    MOD-和 MOD+是否可以交换以更改 施加在激光上的极性?

    BIAS 引脚是否仅受电而不能用作拉电流?

    交流和直流耦合与正确无关?

    您是否有任何其他能够通过 C 引脚配置驱动 LD 并能够提供相同数据速率100Mbps 的激光驱动器?

    例如: https://www.ti.com/product/ONET4291VA ONET4291VA?  

    非常感谢。

    此致、

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    ONET4201VA 采用交流耦合、配有反向终端至 VCC。 另一方面、ONET4201LD 需要外部 VDD 终端。 此外、我找不到表明 我们可以将激光阴极接地的验证报告。 因此,我犹豫是否推荐这家酒店。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

    感谢您的 回答。

    您是否认为同时在 LD 和 PD 处配有电流镜的 ONET4201LD 可以解决这个问题?

    激光二极管采用 C 封装:

    ONET1141L 也许也是设计数据速率11.3Gbps 的解决方案。

    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是可能的。 但是、我没有遇到使用电流镜的情况。 您可以试验/尝试。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    似乎唯一能够驱动具有 C 类型引脚分配以及更高电流~ 50mA (偏置+调制)的激光二极管的 TI 激光驱动器是  ONET1141L。  

    1. 尽管激光驱动器的特点不在 1Gbps 以下、但有没有人担心为什么它不应在125Mbps 下工作?   
    2. 在引脚15 - ONET1141L 的 COMP 可被使用较高值电容器(0.1uF)来运行具有 APC 的稳定125Mbps。
    3. 是否可以将 MOD+直接连接到激光二极管阳极?
    4. 可用于激光的直流耦合、而不是应用原理图中所示的交流耦合?
    5. 这就是我们要使用的连接。  

      引脚1是偏置+调制  

      引脚2是公共 GND

      引脚3是 PD

    您能否确认所需的连接?

    非常感谢。

    此致、

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在此低数据速率下未表征 APC 环路。  

    此外、如果不使用电流镜-如您上一篇文章中所示-我不确定我们是否可以在此模式下驱动激光器。

    器件尚未针对您提到的应用进行设计或表征。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    最后一点要说明的是 ONET1141L、它应该能够从偏置和 MOD+中直接驱动使用阳极的激光二极管。

    电流镜选项是为 ONET4201LD 建议的。

    请参见以下原始(左)和建议(右)原理图。 您能否评论一下该原理图在理论上是否实用?

    我们知道 APC 环路的特征不是低数据速率。

    感谢您的回答。

    迈克尔

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我认为0.1uF 电容器的右侧需要偏置为电源-类似于左侧的 EA 偏置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    是的、这是到偏置的连接。 请参阅绿色部分:

    明白了吗?

    谢谢!

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您所展示的似乎是可行的。 然而、我还没有看到像 您显示的那样使用激光操作 ONET1141L。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    非常感谢您的帮助。 然后我将上传任何结果。

    此致。

    迈克尔