主题中讨论的其他器件: ONET4291VA、 ONET1141L
大家好!
我们使用激光驱动器 ONET4201LD 通过光电二极管(MPD)监控驱动激光二极管(LD)- TO56机箱中的 A 型连接。 但是、这种连接不允许我们将 LD 机箱放置 在具有 GND 电位的导电外壳中。 导致 LD 底盘 和 外壳上的 VCC 与 GND 短路。
为了使 LD 外壳上的 GND 电位(连接到 LD 机箱的公共引脚2)仍然能够使用 MPD、我们应该与 ONET4201LD 一起使用哪种 LD 配置?
ONET4201LD 仍能驱动其他 LD 类型吗? 您能否在 LD 机箱、MPD 和 ONE4201LD 上画出带 GND 的推荐电路?
非常感谢
此致!
迈克尔