This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179:使用 SN65LVDS179将 LVPECL 实施至 LVDS。 检查原理图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225987/sn65lvds179-use-sn65lvds179-to-implement-lvpecl-to-lvds-check-the-schematic

器件型号:SN65LVDS179

您好!

我的客户使用 SN65LVDS179来实现 LVDS 和 LVPECL 之间的通信(来自 SFP 光学模块). 附加图中包含了它的原理图和 SFP 的 LVPECL 输出参数。 请帮助检查原理图是否正确? 对于 PIN5--7的上拉和下拉电阻器有什么建议?

 e2e.ti.com/.../opto_2D00_elec-transmit-_5F00_receiver.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    请在下面查看我的反馈:

    发送 :客户是否在差分线路的 Z 和 Y 引脚上添加了偏置电路? LVDS 驱动器已经输出1.2V 共模。 无论如何、此 SFP 模块输入端的内部电容器将去除任何共模电压。 客户可以移除电阻器以降低功耗。

    接收 :  由于信号是交流耦合的,因此需要100Ω Ω 端接电阻和偏置电路(~1.2V)。 为了提高直流平衡并更大限度地减少差分偏斜、我推荐使用以下偏置电路。 要注意的另一点是、在转换 LVPECL →LVDS 时、信号振幅需要降至600mVpp (最大值)。 R238和 R248等串联电阻器通常会提供窍门。

    上述原理图取自 如何端接 LVDS 连接

    此致、

    Josh