This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择 TI 器件时需要建议/帮助以支持无线 USB-C DisplayPort 交替模式系统设计

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225387/require-advice-help-with-choosing-ti-devices-to-support-the-design-of-a-wireless-usb-c-displayport-alt-mode-system

主题中讨论的其他器件:TUSB1064

尊敬的 TI E2E:  

我正在起草一份"无线 USB-C DisplayPort 交替模式系统"、该系统主要用于抖动第三方 USB-C DP 交替模式器件。  

有两种不同的系统 场景、但我主要关注的是系统设计2 将 PC 作为源器件(起点更简单):



 

* 注意事项:
按照我的理解、我们希望将所有 USB-C DP 交替模式信号从源设备传递接收设备 、因为我们本质上希望对原始接口不可见。   


Question:
- TI 可以提供哪些解决方案来解决这一问题?  
-系统设计1/2在理论上是否能正常工作? 如果不是、为什么不呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    虽然我们从事 USB-C 控制器解决方案、但我不知道 TI 在您的系统图中提供了"编码/解码"部分。 不过、理论上可以有一些可以进行编码的自定义协议。 对于无线协议本身、有一些选项。 您可以使用 Wi-Fi 通过 CC3220等芯片组进行通信、或使用 CC26xx 器件等自定义专有射频协议。 不过、这些器件未集成 USB-C、因此需要一些串行转换器至 UART。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan1:  

    谢谢您的回复;根据系统图、绿色的一切都是我公司已拥有的现有系统功能。  

    我对更感兴趣 通过无线链路断开 USB-PD DP-Alt-Mode 连接的可行性、从而 PC Source 不会将我们的系统解释为集线器或不可见的直通之外的任何其他东西 。  

    此致、  
    插孔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    请允许我联系各个团队成员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔:

      您 可以使用左侧的 TUSB1064和右侧的 TUSB1046。

    此致

    布赖恩