This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800的信号顺序是否与 PCIe 链路配置无关?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225974/ds80pci800-is-the-signal-order-of-ds80pci800-no-relationship-to-the-pcie-link-configuration

器件型号:DS80PCI800
Thread 中讨论的其他器件: DS80PCI402

大家好!

我的一位客户正在考虑将 DS80PCI800或 DS80PCI402用于其下一个产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问
DS80PCI800的信号顺序是否与 PCIe 链路配置无关?
例如、以下连接是否没有问题?

 INA_0+/-引脚<-  PCI_TX1_P/N 信号
 INA_1+/-引脚 <-  PCI_TX0_P/N 信号
 INA_2+/-引脚 <-  PCI_TX5_P/N 信号
 INA_3+/-引脚 <-  PCI_TX4_P/N 信号
 INB_0+/-引脚 <-  PCI_TX3_P/N 信号
 INB_1+/-引脚 <-  PCI_TX7_P/N 信号
 INB_2+/-引脚 <-  PCI_TX6_P/N 信号
 INB_3+/-引脚 <-  PCI_TX2_P/N 信号

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS80PCI800或其他转接驱动器通道与 PCIe 链路配置无关。  

    因此、您所拥有的配置不是问题。

    此致、Nasser