This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:OTG 相关问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221033/tusb1210-otg-related-issue

器件型号:TUSB1210

您好、

我的客户在他们的新项目中使用 TUSB1210。 他们有一些与 OTG 功能相关的问题。

1.数据表中有这样的 OTG 说明。 您可以帮助检查一下其含义。 它是芯片的内部电阻器吗?或者我们是否需要设计器件外部的上拉或下拉电阻器?  目前、我们未在电路板上设置任何电阻器、OTG 线直接从 ID 引脚短接到地。 对吗?  

2. 有没有办法让 TUSB1210发送命令到下方的电脑进入眼图测试模式? 需要测试 OTG 模式下的眼图。
期待您的回复! 非常感谢!
Br、
王佳齐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加气:

      1:这些是内部电阻器、只需将 ID 引脚连接到 USB 连接器。

      2:这是 Windows 系统还是 Linux 系统?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    上述规格在上图中显示了外部电阻。 请确认。

    2.it 是带有 ARM 的 Linux 系统。 请帮助共享 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:抱歉、它是外部电阻器。

    2:linux 命令:lsusb /v.

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果 RID_GND 是外部电阻器、剂量意味着我需要在 TUSB1210的 ID 引脚和连接器之间连接一个串联电阻器? 如何处理 rid_float?

    2. lsusb /v 是 lsusb -v? 这是为了检查 USB 设备信息。 我希望 TUSB1210发送命令强制 OTG 器件发送测试数据包进行眼图测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    !:不、您只需将 ID 引脚连接至 USB 连接器。 如果 检测到 RID_GND、则将其配置为主机、如果悬空、则将其配置为器件。

    2:这是如何发送测试包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    Q1我不太明白。 其中是这个 外部电阻器。 OTG 线缆 ID 引脚直接与 GND 相连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTG 电缆的一端有一个微型 A 插头、另一端有一个微型 B 插头(不能有两个同类型的插头)。 OTG 向标准 USB 连接器添加了第五个称为 ID 引脚的引脚;微型 A 插头将 ID 引脚接地、而微型 B 插头中的 ID 悬空。 插入了微型 A 插头的设备成为 OTG A 设备、插入了微型 B 插头的设备成为 B 设备。 插入的插头类型通过引脚 ID 的状态来检测。