This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV31QML:参考设计

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E, DS26LV31QML, THVD1552, DS26LV32AQML, AM26LV31E-EP, AM26LV32, AM26LV31, AM26LV32E-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220448/ds26lv31qml-reference-design

器件型号:DS26LV31QML
主题中讨论的其他器件: THVD1552DS26LV32AQML、AM26LV32E 、AM26LV31E、 AM26LV31E-EPAM26LV32AM26LV31AM26LV32E-EP

尊敬的:

DS26LV31QML 是否可用于422信号传输和接收? 单端需要连接到什么信号? 可以提供 PPS 第二个脉冲信号。是否有推荐的参考 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一款 RS-422驱动器。

    VIL/VIH/IIx 规格显示 DI 引脚是高阻抗 CMOS 输入、并接受3.3V CMOS (= LVTTL)信号。

    这种电路不需要特别的东西;电源应该有一个去耦电容器、并且 RS-422总线应该在接收器上有一个端接电阻器(通常介于100 Ω 和120 Ω 之间、具体取决于传输线路的特性阻抗)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、LV31将用作驱动器、LV32将用作子系统的接收器部分-所选的器件仅用作驱动器。

     https://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf?ts=1682520824566&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 这里是关于如何设置 RS-422和 RS-485系统的通用概述、它不是一个参考设计、 但它确实显示了标准实现、以及为什么存在-正如 Clemens 所说的正确-总线上没有很多器件、并且通常非常简单。

    3. PPS 是硬性的,因为它取决于 PPS 信号的要求

    3a) PPS 的脉冲宽度是多少?  

    3B)系统是否有任何抖动或传播延迟要求

    我之所以提出这个问题、是因为有时 PPS 可能非常精确、如果是这种情况、我不会推荐 RS-422或 RS-485、因为它不是精密 标准。 因此、请告诉我、我会看看这是否适合-因为我们在 PPS 应用中使用了类似的器件-但我们是否可以使用 PPS 进行此器件取决于实际需求。

     请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用此芯片、您是否仍需要添加类似于 THVD1552的422收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS26LV31QML 具有四个驱动器。 THVD1552具有一个驱动器和一个接收器。 您可能需要具有四个接收器的器件、例如 DS26LV32AQML (为何选择 DS26LV31QML? 您需要军用等级吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您可能根本无法将此器件用于 PPS -对 PPS 信号有何要求?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    客户希望通过 DS26LV31和 DS26LV32将10MHz 方波转换为422差分信号传输。

    DS26LV31QML 是否可以像 THVD1552一样直接连接到微控制器的串行端口?它可以支持多大的波特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz = 20Mbps、因此支持此功能(DS26LV31/32可提供30Mbps 的速率)。 如上所述、数字 I/O 与 THVD1552等其他收发器相同。

    DS26LV3xQML 的非军用版本已停产。 与其替代、不妨考虑使用价格便宜得多的 AM26LV31/AM26LV32或 AM26LV31E/AM26LV32E 来提供更好的 ESD 保护、或考虑使用 AM26LV31E-EP/AM26LV32E-EP 来获得更宽的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    是的,这是支持-由于原因克莱门斯提到。

    如果您不需要军用级(因为此器件上只有军用级仍处于活动状态)、则 Clemens 提到的 AM26器件系列是一个不错的选择。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。

    从数据表中、我们找不到任何有关 DS26LV31/32支持的速度的信息。

    有没有其他可用的手册?您可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度在 ti.com/product/DS26LV31QML 上的"参数"表中列出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    它支持高达30Mbps 的数据速率。

    此致!

    帕克·道德森