This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32E 的最大工作频率是多少?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225446/am26lv32e-what-is-the-maximum-operating-frequency-of-am26lv32e

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:DS26LV32AT、

大家好!

我的一个客户打算将 DS26LV32AT 替换为 AM26LV32E、因为  DS26LV32AT 即将停产。
目前、他们有关于 AM26LV32E 的以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
 AM26LV32E 的最大工作频率是多少?
DS26LV32AT 数据表指出最大工作频率为32MHz、该值在"最小"列中进行了说明。
但 在 AM26LV32E 数据表中、会显示 最大工作频率值(32MHz)在"典型值"列中进行了说明。
为什么在"典型值"列描述该值?

问题2.  
开关特性的 tsk (p)、tsk (o)有什么含义?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    数据表中规定的1.32MHz。 之所以属于典型类别、是因为实际上、它是一个系统相关规格-指定最小值的 DS 器件更奇怪、因为系统相关性会使其难以给出绝对值。 也就是说、您应该会希望获得与 DS 器件相同的频率性能。

    tsk (p)是 Tphl 和 TPLH (高到低和低到高传播延迟之间的差异)和 tsk (o)是通道间偏斜-尽管我理解混淆、因为它在数据表中未超明确地定义。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的答复。
    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。