This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600S 无法识别和读取 Linux 系统下的数据?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225551/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s-cannot-recognize-and-read-data-under-the-linux-system

器件型号:SN75LVCP600S

SN75LVCP600S 是否可以在 Linux 下正常使用? 我在其他材料中发现 SN75LVCP600S 无法在 Linux 系统下识别和读取数据、所以在 Linux 系统下是否有成功的应用案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    SN75LVCP600S 是一款均衡器、在引脚模式下运行。 它不依赖于 Linux 等操作系统。 因此、SN75LVCP600S 在不同的工作系统下工作、

    此致、Nasser