This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:DS320-slimsas-EVM 应用电路

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410EVM-RSC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225133/ds320pr810rscevm-ds320-slimsas-evm-application-circuit

器件型号:DS320PR810RSCEVM
主题中讨论的其他器件:DS320-SLIMSAS-EVM、DS160PR410EVM-RSC

大家好  

 DS320-limsas-EVM 应用电路。

  我们从以下网站下载了它: https://www.ti.com/lit/ug/snlu299/snlu299.pdf?ts=1683696745607&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ,

但原理图尚不清楚。

  您能否提供 DS320-limsas-EVM 应用电路?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  
    为了确保理解、您正在申请 EVM 原理图吗?  

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vicente  

    谢谢、我找到了清晰的原理图另一个问题 DS160PR410EVM-RSC 第12页 MCIO

    1:为什么引脚 B8/B9和 B26/B27连接到 I2C

    2:为什么 SB1_xx 接地。

    e2e.ti.com/.../DS160PR410EVM_2D00_RSC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  
    共有两个 I2C 连接、其中一个连接到 QEM 连接器、另一个连接到我们的器件。  

    关于第二个问题、这些是辅助信号的端接。