This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F202:直接替代产品

Guru**** 2885720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F202, TPD4F003, TPD6F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225438/tpd6f202-drop-in-replacement

器件型号:TPD6F202
主题中讨论的其他器件: TPD4F003

大家好、

客户正在寻找  NRND 的 TPD6F202快插替代产品。

TPD4F003是合适的、但不是 P2P、封装更大。

您会在这里推荐什么?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    此处我们有两款您可以使用的6通道 EMI 滤波器: TPD6F002 和 TPD6F003 。 它们不会是 P2P、封装尺寸会稍大、但通道数相同。 遗憾的是、我们不提供任何其他 采用微型 DSBGA 封装的 EMI 滤波器。  

    此致、

    Sebastian