This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:不良电影分析和 FA 咨询

Guru**** 2901650 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219488/tpd2e001-bad-film-analysis-and-fa-consultation

器件型号:TPD2E001

您好!,

我的一些客户使用 TPD2E001DZDR 有坏的电影现象,这意味着这个问题以前偶尔发生,但最近。

故障说明:IO2引脚的 VCC 击穿、电阻值接近0欧姆。   客户希望确认其使用是否有任何问题。 随附的是相关原理图、请帮助查看。   客户希望确认是电流击穿还是电压击穿、然后进一步确定问题。 我们可以通过 FA 分析来确认这一点吗?  

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:  

    这里的应用是什么? TPD2E001是否被用来保护 RS-485通信线路(+12/-7V)?  

    TPD2E001的工作电压(Vrwm)为5V、这是在器件输入端建议的最高电压。 高于此值的电压会导致更高的泄漏电流、如果信号线摆动到11V 以上、二极管可能会击穿。  它至少会击穿 电压 11V 的电源电压。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    客户测试阻抗对(例如附件)在测试前后都有所不同。 客户反馈的4针脚和3针脚短路情况要差得多。

    解决方案是什么? 或者 FA 分析是否可以完成?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您能否 对我在上一篇文章中提出的问题进行回复、以确认 器件在规格范围内使用?  

    此致、

    Sebastian