This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:PCIe 第4代开关

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225538/tmuxhs4212-pcie-gen4-switch

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

大家好

请帮助确认是否需要推荐 PCIe Gen4开关? 规格要求一个 x4到四个 x1、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的提问。

    我建议使用2个 TMUXHS4212 (总插入损耗=-3.6dB)、这将起作用。 另一种选择是使用2x TMUXHS4412 (总插入损耗=-2.6dB)、这可能有效。

    此致!

    SLW