This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:器件方框图中 SDA 下拉低阻抗 FET 的功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225350/pca9555-function-of-sda-pull-low-fet-in-device-block-diagram

器件型号:PCA9555

尊敬的团队:

我可以向您学习 器件方框图中 SDA 拉低 FET 的用途吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL 线是单向的(PCA9555不进行时钟扩展)。
    根据 μ I²C 协议的要求、SDA 线是双向的。 该 FET 只是输出驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    正如 Clemen 指出的、双向信号需要 SDA FET、因为我们的器件需要在 I2C ACK 期间和读取事务期间驱动为低电平、在读取事务期间、器件将把 SDA 驱动为低电平以将数据发送到 I2C 控制器。

    -鲍比