This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:数据表更改的默认设置。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221560/dp83826i-default-settings-for-datasheet-changes

器件型号:DP83826I

大家好、

您能告诉我数据表更改的默认设置(~RevF)吗?

1.关于 LED1。

 我认为 LED1引脚是有效的
 *我理解 Active-L 在移动时表示低输出。
 LED1的默认设置是什么?
 此外、是否已更改数据表以更改默认设置?




关于引脚16。
 Strap 配置0默认为0 (低)、但由于它已更改为内部 PU、是否默认为1 (高)?

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    LED1极性如数据表中所述、您可以使用 Reg 469h 来更改它。  如上所述、LED1的默认设置为5h。

    Strap 配置0是默认 PD、但这是一个拼写错误。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    感谢您的答复。

    我认为 LED1引脚是内部 PU。
    因此、LED 应该为低电平有效。
    我已将 LED 连接到 GND、但不应使 LED 亮起、因为它为低电平有效。
    操作不匹配。

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    让我来看一下。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    如您所说、LED1是内部 PU。

    基于引脚上的外部上拉或下拉、自动检测 LED 极性(低电平有效/高电平有效)。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的评论。

    如果没有外部 PD/PU、极性如何?

    然后、您说 strap0的默认值是一个拼写错误。
    那么、这种陈述说明了什么?



    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    在第6页中、strap 配置 RX_D0 (Strap 配置0)确定为 PU、这是一个拼写错误、应该为 PD (内部 PD)。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您是否有 任何修改数据表的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    是的、我们已在内部跟踪系统中注意到这一点。 这将在下一版本的数据表中实现。

    此致、
    拉胡尔