This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:TI 汽车以太网 PHY (100BASE-T1或1000BASE-T1)和以太网交换机

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1, DP83TG720S-Q1, DP83TC812R-Q1, DP83TG720R-Q1, DP83TC813R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224919/dp83tc813r-q1-ti-automotive-ethernet-phy-100base-t1-or-1000base-t1-and-ethernet-switch

器件型号:DP83TC813R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TG720R-Q1、DP83TC814R-Q1 、DP83TC812R-Q1、DP83TG720S-Q1

大家好  

寻求与车载计算机集成的汽车以太网解决方案的客户。

理想的解决方案是使用一个与100/1000BASE-T1兼容的单芯片。

如果您有其他建议、请随时告诉我。

100BASE-T1以太网收发器

P83TC813R-Q1

 

1000BASE-T1以太网收发器

Micro TI DP83TG720R-Q1的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    这些建议可能有效。 以太网发送器的限制。 您也可以建议使用 DP83TC814R-Q1、它与 DP83TC812R-Q1类似 、只是略微便宜一些、并且不提供 TC10。 或者、您也建议使用 DP83TC813R-Q1、它与 DP83TC812R-Q1类似、只是较小。

    如果您访问我们的产品页面、您可以根据所需特性筛选出器件: 以太网 PHY 产品选择| TI.com 

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa

    1000BASE-T1以太网收发器还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    DP83TG720S-Q1除提供 RGMII 支持外还提供 SGMII 支持、而 DP83TG720R-Q1仅提供 RGMII 支持、因此也是一个选项。 这些都是您的选择。

    此致、

    Melissa