This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:编码器接口

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219978/am26c32-encoder-interface

器件型号:AM26C32

客户现在正在将竞争 MAX14890E 器件与 HTL 和 TTL 接收器在编码器接口中使用。  

AM26C32是否能够支持 TTL 和 HTL? 或者您推荐的其他新设计? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端 TTL 和 HTL 信号仅为逻辑信号。 是否需要支持差分 TTL/HTL 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在竞争中参考以下内容。 它是差动的。 输入接收器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    AM26C32单端输出在5V 时确实满足 TTL (此时 VOH (min)=3.8V 且 VOL (max)= 0.3V)、因此它们应该符合 TTL 电平。

    对于输入值、您需要将"-"输入偏置到从 TTL 驱动器接收到的最大信号的一半、以便 AM26C32可以看到正值和负值、如果这些值 0小于-200mV、1大于200mV 正常工作-但 TTL 输出无法达到任何距离、因此该输出将限制系统的长度。 所以最终可能是可行的、但与 RS-422标准相比、您必须添加电路才能实现、并且性能仍然会下降。  

    这仍然是我们推荐用于此类应用的器件。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕克。

    在大多数编码器应用中、它需要 RS422/HTL/TTL 的各种接口、例如具有 SE 或 Diff 类型输入的 MAX14890E。

    团队是否计划开发此类器件并专门用于编码器?

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    现在我不这么认为。 我还要说明一点、我们实际上不再使用 RS-422、因为 RS-485通常因其改进的性能而成为首选。  

    我们 十年以上都没有真正做过多通道(>2通道)设备,所以我不会屏住呼吸等待。 我们的最佳选择是我提到的一个-但并不准确-我们没有直接匹配。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    客户认为 AM26C32不能支持 HTL。 这句话是否正确?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而无需额外的元件。 (通过将参考电压(高电平+低电平)/2连接到反相输入、可使任何差分接收器读取单端信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以-但不需要额外的组件-它不会自动符合 HTL -您需要像 Clemens 所说的那样将基准电压连接到反相输入-但这是 可以的-但不一定是建议的。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否有电路可以实现此 HTL 与 AM26C32共享?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AN-972接口标准操作间的第5节和图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    链接的文档 Clemens 是我们针对这些类型应用提供的最佳资源。

    此致!

    帕克·道德森