This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC180:如何计算最大连接数

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225444/sn75lbc180-how-to-calculate-the-maximum-number-of-connections

器件型号:SN75LBC180
主题中讨论的其他器件: THVD1500

您好!

我想计算最大连接数、但即使看了下面的材料也无法理解。

https://www.ti.com/lit/an/slla166/slla166.pdf

RS-485驱动器的一个示例

・节点数
・μ A 漏电流
・Ω 输入电阻

您能告诉我您还需要什么吗? 如果您能告诉我数据表中的数据、计算公式或数值、我将不胜感激。

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需关心电流或电阻、只需计算单位负载。 (RS-485规格对此进行了定义。)

    所有 RS-485驱动器都支持32个单位负载。 像 SN75LBC180这样的"正常"接收器是一个单元负载。 许多现代的接收器都更好;例如、THVD1500的接收器的单位负载为⅛ μ A、您可以在总线上使用32×8 = 256这种接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    一般而言-如果数据表的第一页未明确提及(很多时候是这样)、则您需要做的就是查看器件在总线上可以支持多少个节点 即查看器件的单位负载类型-通常也在数据表的第一页。

    1单位负载= 32个总线上器件  

    1/2单位负载=总线上64个器件

    1/4单位负载=总线上128个器件

    1/8单位负载 = 256个总线上器件。

    其中1单元负载指下图:

    其中 x 轴表示 RS-485所需的-7V 至12V 共模范围内总线上的输入电压(任一差分引脚)。 Y 轴是相应的灌电流或拉电流-阴影区域中的任何部分都至少是1单元负载器件。 Y 轴值也称为输入总线电流、在数据表中将其定义为 IB -输入总线电流。  

    在某些较旧的器件上-我们可能仅包含 IB 规范、而未明确提及该规范的其他版本。 因此、您可以查看数据表并检查 Ib 值、以确定器件的单位负载是多少。

      专门适用于 SN75LBC180  

    我们看到、Vi = 12V 时的总线输入电流最大值为1mA、Vi =-7V 时的输入最小值为-0.8mA、如果我们回顾单位负载图、该器件可支持1单位负载器件 总线上的32个节点(假设所有其他节点也是1个单位负载)

    对于1/8的其他单元负载、您只需将最大12V 电流和-7V 最小电流除以8即可。因此、1/8的单元负载器件在12V 时的最大电流为125uA、在-7V 时的最小电流为-100uA。  

    如果总线两端仅配有 IC 和2个终端电阻器(差分引脚之间的最小阻抗为54欧姆-通常两个终端电阻器都为120欧姆、容差高达+/-10%) 那么、此器件最多可以支持32个节点。

    话虽如此、如果您在总线上有其他将差分引脚接地或连接到源电压的无源器件、情况确实会变得复杂一点、因为这也会给总线带来负载并减少您所需的节点数量 总线上的最大电压。 如果这是您的应用中的一个问题、那么您还可以执行另外一个步骤来帮助计算总线的最大负载、 即查看共模负载。

    为此、您将分别分析每条差分线路-对于计算、将没有端接电阻器-但实际系统仍需要一个端接电阻器。 第一步是获取除驱动器之外的所有源、并通过叠加将它们短接至地、从而使线路上的所有其他收发器和其他无源器件都接地。 接下来计算差分线路与接地端之间的近似阻抗-该值应>= 375欧姆、以防止总线过载。

    要在收发器上设置阻抗值、在计算其单位负载时通常使用以下阻抗-它是一种短手近似、不会对 这些类型的应用造成任何问题

    1单位负载~ 12K 欧姆

    1/2单位负载~ 24K Ω

    1/4单位负载~ 48K Ω

    1/8单位负载~ 96K Ω

    因此、假设 总线上有24个 SN75LBC180 + Y 引脚上有1个10K 电阻的上拉电阻、Z 引脚上有1个10K 电阻的下拉电阻。 由于上拉值和下拉值是相同的、我们仅求解一行。

     

    看看"Y"系列、我们有23个接收器(总共24个器件-但其中一个器件是主动驱动、因此不包括在内)、我们可以将23个接收器转换为12K 电阻器接地。 我们将 Y 上的上拉电阻短接至地、以便上拉电阻器和其他收发器并联。 然后、我们计算负载以检查它是否>= 375欧姆。

    使用公式:1/(N/12K + 1/10k)-其中 N 是收发器的数量-并且负载为1/(23/12K + 1/10k)~ 495欧姆、它>= 375欧姆、因此一切正常。

    这只对添加到总线并会增加额外 负载的无源器件是必要的-如果总线上只有收发器和终端电阻器、那么它只是支持的偏置电流/单位负载/节点数、实际上没有任何额外计算。

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森