This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:HD-SDI 解决方案查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0302, LMH0384, LMH0307, LMH0318, LMH0397, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217425/lmh0302-hd-sdi-solution-inquiry

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件:LMH0344LMH0384、LMH0307LMH0318、LMH0397LMH1208

大家好

客户有 HD-SDI 要求。 目前、他们在 EVT 板上使用 Semtech GS2988和 GS3440、客户也希望评估 TI 解决方案

1.可帮助提供 LMH0344SQ 和 LMH0302S 的相关技术文档。


LMH0344SQ 和 LMH0302S 引脚是否与 GS2988和 GS3440兼容?

LMH0344SQ 和 LMH0302S 以及 EVM? 如果有的话、我将向当地的 TI FAE 申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1)。 有关 LMH0344和 LMH0302的文档、请访问 TI.com。 这些是非常成熟的产品、我们没有用于这些电路板的 EVM。

    2)。 GS2988是电缆驱动器、具有输入均衡等额外功能。 客户应用可能不需要这一点、但这是主要区别。 另一方面、GS3440与 LMH0344和 LMH0384器件引脚兼容。 与 LMH0344相比、LMH0384的电缆长度更长。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    那么 TI 是否也会通过 GS2988获得类似的产品? 请建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我们有 三个选项:

    1)。 LMH0307:其功能与 GS2988相同。

    2)、还有 LMH0397和 LMH0318。 这些器件具有相同的功能甚至更多(集成重定时器)。

    3)。 最后是 LMH1208:此部件是2.5V 电源双路75 Ω 电缆驱动器、可支持高达12Gbps 的速率(包括 GS2988支持的3G 最大速率)。

    此致、Nasser