This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:GPIO 配置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225528/sn65dsi86-the-gpio-configuration

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我的客户希望使用外部晶体以及如何配置 GPIO1/2/3/4? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    您可以使用 GPIO[3:1]引脚或对 REFCLK_FREQ 位进行编程、如 Table 8-1所示。

    谢谢。

    察赫