This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751178:关于热关断功能。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223875/sn751178-about-thermal-shutdown-function

器件型号:SN751178

大家好、

我们的客户在高温条件下测试了此器件。 他们观察到了热关断保护、但有些器件自动恢复、而另一些器件不需要。

未恢复 输出仅保持锁存1年或2年输出为低电平。 在某些情况下、通过冷喷雾冷却时这些装置会恢复。

好的、我想知道此器件的热关断启用条件和恢复条件。

您对此有什么看法吗?

启用热关断后、该1Y 和2Y 锁存为低电平的正确行为是否正确?

此致、

teritama.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    保持器件处于什么温度、以及在测试热关断时如何加载器件?  

    该部件有点旧-因此我们所掌握的信息有限。 尽管如此-通常热关断发生在最高结温左右-不一定是最高环境温度-因此我想更好地了解您的测试设置-因为我担心的是器件 在测试期间可能会受到损坏。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。

    >您保持设备的温度是多少?在测试热关断时如何加载设备?  

    ⇒℃~时、℃温度约为150℃~160 μ W、而在正常使用时、在46℃50 μ W 表面温度下启用热关断。

    我能否在离线电子邮件上共享原理图以共享使用条件?

    此致、

    teritama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    是的、我们可以离线观看-您可以在那里分享原理图-我将使用我的电子邮件在 E2E 上向您发送消息、我们可以从那里访问。  

    我将在最后结束该话题、以便我们可以离线进行讨论。

    此致!

    帕克·道德森