This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:故障保护

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221468/am26lv31e-fault-protection

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

这是一个基本的问题、但 AM26LV31E 网页上的"故障保护"是什么意思? 数据表中未提及故障保护、我无法弄清楚此项的含义。
AM26LV32E 也是如此、它将替代计划停产的 DS26LV31TM 和 DS26LV32ATM。

尊重,

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模范围可保证器件正常工作。 故障保护范围只能保证器件不会损坏。 这基本上符合建议运行条件和绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    1.从性能角度来看,AM 设备与即将停产的旧 DS 设备的匹配非常接近(差异微不足道)。

    2.这些器件上的故障保护是指绝对最大额定值(这不是真正的故障保护-但这是我们在产品表上的分类方式)-但是这个产品页面是非常错误的。 系统将所有 RS-422器件的故障保护和共模额定值设为+/-7V -这实际上并非只有 RS-422中的驱动器器件才需要。 该驱动器上几乎没有故障保护、也没有真正的共模范围(超出 GND 至 VCC)-这是 RS-422驱动器的典型值; DS 器件也没有更好的选择-如果这已经在客户系统中使用、这就不成问题了、因为它与以前使用的器件在这些额定值方面没有什么不同。  

     如果您有任何其他问题、请告诉 我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,帕克,你好!

    很抱歉这么晚才回复。 我了解。 我向客户解释、在使用前应检查绝对最大额定值和建议运行条件。

    此致、

    Masa.