This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:TI 解决方案与放大器;INH 问题

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1164-Q1, TCAN1144-Q1, TCAN2410-Q1, TCAN11623-Q1, TCAN1167-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224339/tcan11623-q1-ti-solutions-inh-question

器件型号:TCAN11623-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1167-Q1、TCAN1164-Q1 、TCAN1144-Q1 TCAN2844-Q1、TCAN2410-Q1

大家好、

感谢您的支持。 我在这里回答了2个问题。

1.如果 不需要使用 INH PIN、可以 让它浮动吗? 或者需要 将 一个电阻器连接到 GND? 如果 需要连接到 GND、电阻的值如何?

2.我的客户询问我们有没有其他的 TCAN 解决方案可以支持具有看门狗功能的 CAN-FD SBC 以及具有3.3V 输出电压?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    当不需要 INH 引脚时、它只是一个输出、因此可以保持悬空。

    关于您的推荐问题、这是具有 CAN FD、LDO 和 WD 的最简单器件。 TCAN1144-Q1具有 WD、但没有 LDO。 遗憾的是、TCAN11623-Q1没有 WD、而 TCAN1167-Q1和 TCAN1164-Q1有 WD、但 LDO 为5V

    唯一的其他选项将是即将推出的 TCAN2844-Q1和/或 TCAN2410-Q1、但这些将会复杂得多。 使用分立式 LDO 可能更简单、比如具有 WD 和 CAN FD 的 TCAN1144-Q1。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢丹尼的帮助!! 哈哈。

    Br、

    吉米